This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:降压转换器 SW 节点具有-300mV 的电压

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393863/tps56339-buck-converter-sw-node-have-a--300mv

器件型号:TPS56339

工具与软件:

你好、专家!  

   我是华南的 FAE Cicely、我有一个关于 TPS56339EVM 的问题。

在降压转换器中、为什么 低 MOSFET 导通时 SW 电压为负300mV。

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cicely、您好

    测试中的 Vin 是什么、SW 波形?是否存在任何偏移

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无偏移 Vin = 16V