This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:DRP 待机功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, TPS25751EVM, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ25792EVM、TPS25750

工具与软件:

您好!

我可以知道  TPS25751D 待机电流由 DRP 角色产生吗? 待机功耗可以参考 Ipp5V、Sleep (2uA)+ Ivin_3V3、Sleep (56uA)= 5*2 + 3.3*56 = 10 + 184.8 = 194.8uW 吗?

我们的器件集成了电池、因此我们关注待 机功耗、从而确保 TPS25751在待机时不会产生更多功耗。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题、 我当前计划添加一个 SHIP FET、在 OFF 时进入运输模式、断开电池电源、并使用电源密钥来控制 QON、以便在通电时打开 SHIP FET。 能否通过 TPS25751访问 BQ25792寄存器(SDRV_CTRL[1:0])、或者我的主机 MCU 是否需要通过 I2C 直接读取和写入 BQ25792?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题3、如果我们选择无电电池配置= AlwaysEnableSink、是否有任何参考设计可以与我们分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    [报价用户 id="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power "]

    我可以知道  TPS25751D 待机电流由 DRP 角色产生吗? 待机功耗可以参考 Ipp5V、Sleep (2uA)+ Ivin_3V3、Sleep (56uA)= 5*2 + 3.3*56 = 10 + 184.8 = 194.8uW 吗?

    我们的器件集成了电池、因此我们关注待 机功耗、从而确保 TPS25751在待机时不会产生更多功耗。 谢谢!

    [报价]

    让我再次检查这一点,明天再给你!

    另一个问题: 我当前计划添加一个 SHIP FET、在关闭时进入运输模式、断开电池电源、并使用电源密钥控制 QON、在通电后打开 SHIP FET。 BQ25792寄存器(SDRV_CTRL[1:0])是否可以通过 TPS25751访问、或者我的主机 MCU 是否需要通过 I2C 直接读取和写入 BQ25792?[/QUOT]

    主机 MCU 可以使用4CC 命令"I2Cr"访问此 BQ25792寄存器、以指示 TPS25751读取其 I2C 主总线上的特定寄存器、并将读回信息存储在 TPS25751 DATA1寄存器中。  

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power/5329154 #5329154"]问题3、如果我们选择无电电池配置= AlwaysEnableSink、是否有任何参考设计可以分享给我们?

    我们没有任何启用 AlwaysEnableSink 的参考设计、但是您可以使用 TPS25751EVM 并将 S1和 S2开关配置为处于此 DB 模式:

    TPS25751EVM 用户指南包含有关如何将 TPS25751EVM 连接到 BQ25792EVM 以进行评估的具体说明。 此外、在 TPS25751EVM 上、如果移除 J16跳线、这将模拟非 EEPROM PD 系统(从 PD 断开 EEPROM 连接)、并且您可以使用主机 MCU LaunchPad 与 EVM 通信。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    主机 MCU 可以使用4CC 命令"I2Cr"访问此 BQ25792寄存器、以指示 TPS25751读取其 I2C 主总线上的特定寄存器、并将读回信息存储在 TPS25751 DATA1寄存器中。  

    =>我是否可以知道4CC 有任何文件可以分享给我们? 我们可以考虑使用此函数来设置 BQ25792进入运输模式。

    还有一个问题、TPS25751会关闭 BQ25792看门狗功能、对吧?

    是否可以  通过 TPS25751启用 BQ25792看门狗 ?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

         P77- 4.4.3 'I2Cw'- I2C 写入事务中的 www.ti.com/.../slvucr8中的4cc 命令"I2Cr"、

    我们可以使用它来设置  BQ25792寄存器(SDRV_CTRL[1:0])、对吧?

    是否有示例代码? 阅读了文档后,我们仍然不能完全理解4cc 命令操作规则。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    =>我知道4CC 有什么文档可以分享给我们吗? 我们可以考虑将其用于设置 BQ25792进入运输模式。

    请参阅此文本文档、这是使用 Aardvark 适配器与控制中心程序向 TPS25750发送 I2C 命令(TPS25751也是如此)的示例命令。  

    I2Cr: e2e.ti.com/.../3125.I2Cr_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt
    I2Cw: e2e.ti.com/.../3125.I2Cw_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power/5331754 #5331754"]

    还有一个问题、TPS25751会关闭 BQ25792看门狗功能、对吧?

    是否可以  通过 TPS25751启用 BQ25792看门狗 ?

    [报价]

    启动时、TPS25751将禁用 BQ25792看门狗计时器、以防止在 BQ 侧发生任何意外复位。 如有需要、您可以将 EC 与 I2Cw 配合使用至 TPS25751 (请参阅上面的示例)、以重新启用 BQ25792 WD 计时器。  

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power/5332068 #5332068"]

         P77- 4.4.3 'I2Cw'- I2C 写入事务中的 www.ti.com/.../slvucr8中的4cc 命令"I2Cr"、

    我们可以使用它来设置  BQ25792寄存器(SDRV_CTRL[1:0])、对吧?

    是否有示例代码? 阅读了文档后,我们仍然不能完全理解4cc 命令操作规则。

    [报价]

    请参阅随附的 I2Cw 示例文本文件、I2Cw 输入数据的有效载荷包括目标器件地址(BQ25792从器件地址)、目标器件寄存器(BQ 寄存器)、写入字节数以及对寄存器的实际 I2C 写入。 括号中包含注释、用于有关写入的更多详细信息。  

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393060/tps25751-drp-standby-power 我可以知道  TPS25751D 在 DRP 角色的待机电流吗? 待机功耗可以参考 Ipp5V、Sleep (2uA)+ Ivin_3V3、Sleep (56uA)= 5*2 + 3.3*56 = 10 + 184.8 = 194.8uW 吗?

    关于您对功耗的原始查询、此计算是正确的。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin