This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431/2和 ATL431/2之间的差异

Guru**** 2579415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393974/tl431-difference-between-tl431-2-and-atl431-2

器件型号:TL431

工具与软件:

您好!

问题1。 TL431/2与 ATL431/2之间的差值
TL431/432的基准电压典型值为2.495V、而 ATL431/432 (包括 LI)的基准电压典型值为2.500V。 您能告诉我这一变化的原因吗?

问题2: 封装系列
虽然 TL431/432具有广泛的系列产品、但 TL431/432 (包括 LI)具有更窄的系列。 您能告诉我原因是什么吗?

问题3。 关于 TL431 SOT-23-5
建议在阳极电位或开路时使用 SOT-23-3的2个引脚、但如果它们连接到阳极电位、基板是否会处于稳定电位、这将提高抗噪性能?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1. TL431 2.495V 在发布时是同类竞争器件的典型规格。 我不是100%知道为什么在创建 ATL431时该 设计将其交换到2.5V、但我可以推测它是为了适应更标准的基准电压。

    2、我假设你的线是指包。 TL431 是一款较早的器件、由于工作电流较高、因此具有更广泛的应用用例、因此请求的封装选项更多。

    3.引脚2可连接至阳极或保持悬空、两种配置具有相同的抗噪性。  

    谢谢!
    约书亚