This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电短路、ASCD1阈值、延迟时间问题

Guru**** 2543420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384476/bq40z80-short-circuit-in-discharge-ascd1-threshold-delay-time-issue

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

我们观察到 ASCD 阈值1延迟大于重新确定的值。 ASCD TH1 = 0x31、DELAY = 183 µs。

我们测量的检测时间= 531 µs、而不是183 µs。

您能解释一下为什么我们没有 正确的延迟吗?

重试之后、我们还有一个延迟= 431 µs

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    您能否确认下面的 SCDD 位没有更改为1?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    AFE 保护控制= 70、因此 SCDDx2位等于0。

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    只是为了确认、ASCD 的值是否有所不同、然后 在进行此测试之前进行了更改? 如果是、是否在进行这些更改后进行了重置?

    是否还可以接收当前正在使用的.gg 文件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    否、ASCD 值与之前相同、未更改。

    我以 PM 模式将.gg 文件发送给您、

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    如何从电量计中导出.gg 文件? 我相信发送的.gg 文件仍为其程序格式。 如果可能、请使用 bqStudio 上的导出按钮发送.gg 文件。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我从 BQStudio 上的 HexDump 按钮向您发送了.gg。 我将按导出按钮发送给您.gg.csv


    此致、
    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    感谢您发送这些文件、我们将开始分析电量计设置。

    您能否确认所使用的感应电阻器的电阻? 它是标准10m Ω 吗?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感应电阻器为1 mΩ、 5W、1%、AEC-Q200

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    感谢您的澄清、我看到此保护的电流阈值为-33.3A。 在上图中、电流似乎约为-36.5A、在第一个图像中其周围有一些轻微的噪声。 您能否确认在整个延迟范围内超出了阈值? 另外、您能否尝试将延迟减少到0、看看延迟是否仍然有扩展?

    此致、

    Anthony Baldino