This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:不充电、不标记错误、不符合资格的适配器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394077/bq25672-no-charge-no-errors-flagged-not-qualified-adaptor

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!


我正在尝试设计2s 太阳能充电器、但无法让 BQ25672进行充电。

对寄存器进行编程和重新读取、以确保没有任何错误编程:

Write_8b_to_i2c (BQ25672_ADDR、REG0A_RE_CHARGE_Control、(1<<6)|(2<<4)|((200-50)/50));// 2s 电池包、1024ms 抗尖峰脉冲、比顶部电压低200mV 以重新开始充电周期
WRITE_8b_TO_i2c (BQ25672_ADDR、REG0F_OVP 0、(1<<7)|(1<<5)|(1<<1)));      //启用 Charger_Control_自动电池放电、启用充电、启用终止
WRITE_8b_TO_i2c (BQ25672_ADDR、REG11_REG2 Charger_Control_、0);                         //禁用自动 D+/D-检测启用
Write_8b_to_i2c (BQ25672_ADDR、REG14_IINDPM 5、(1<<5)|(0<<2)|(0<<1));      //启用 IBAT 放电检测、禁用内部 Charger_Control_电流调节、禁用外部 ILIM
Write_8b_to_i2c (BQ25672_ADDR、REG08_REG08_ADC Precharge_Control、(3<<6)|(500/40)));           //预充电、以71.4%* 3.6V 的电流进行充电、500mA 预充电电流
WRITE_8b_TO_i2c (BQ25672_ADDR Termination_Control、REG09_REG09、(0<<5)|(120/40));         //看门狗计时器将不会禁用充电、120mA 终止电流
WRITE_8b_TO_i2c (BQ25672_ADDR、REG00_VSYSMIN、((5250-2500)/250));    // Minimal_System_Voltage 为2.6V*2
WRITE_16b_TO_i2c (BQ25672_ADDR、REG01_REG01_7200、(Charge_Voltage_Limit));             //充电电压限制为3.6V*2
WRITE_16b_TO_i2c (BQ25672_ADDR、REG03_REG03_ADC Charge_Current_Limit、(900/10)));              //充电电流限制为0.9A
Write_8b_to_i2c (BQ25672_ADDR、REG15_MPPT_Control、(5<<5)|(1<<3)|(1<<1)|(1<<0));    //启用 MPPT、设置默认设置
Write_8b_to_i2c (BQ25672_ADDR、REG18_NTC_Control_1、1);

充电器状态寄存器0至4跟随:0xF 0x10 0x1 0x0 0x0。

可以看出、存在 VBUS 和电源正常标志、充电器被检测为"非合格适配器"。

提前非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、

    ILIM_HIZ = GND 禁用转换器。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、感谢您的回答!

    我的印象是、将 EN_EXT_ILIM 设置 为0会禁用该行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、

    但该引脚是双用途 ILIM 和 HIZ。  拉至接地与设置 EN_HIZ 位= 1相同。

    此致、

    Jeff