This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:次级振铃电压是输出电压振幅的两倍。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393685/ucc28950-q1-secondary-ringing-voltage-is-twice-the-amplitude-of-the-output-voltage

器件型号:UCC28950-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

尊敬的团队:

          我将在我的设计中使用 UCC28950 PSFB 控制器。 为了减轻次级振铃电压、我在变压器的次级侧采用了一个全桥整流器电路。 但是、我注意到次级振铃电压是输出电压振幅的两倍。 您能否提供一些关于减少设计中这种振铃的技术指导?

此外、我还查看了标题为"在 PSFB 转换器中使用有源钳位实现高转换器效率"的应用手册。 我们希望您能够明确说明所述应用原理图中使用的控制器类型。 您能具体说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果次级侧有振铃、则可能会振铃至 Vinmax*(NS/NP)*2、因此  观察到振铃为2倍 Vout 也就不足为奇了。

    抑制这种振铃的一种方法是在变压器输出端和/或桥式整流器的输出端安装 RC 缓冲器。  您需要根据变压器和电感器的漏电感(L=Llk_T + Llk_L)以及寄生开关节点电容(CSW)来设置缓冲器的 R。

    可以在磁性产品说明书中找到的漏电感(L)。  如果测量振铃频率(fr)、可使用以下公式计算 CSW。  

    CSS=1/(2*3.14*fr)^2*L)

    然后、您通过以下公式将 Q 设置为1、为缓冲器选择 R。

    R =(1/Q)*(L/CSW)^0.5  

    下一步是设置缓冲器的 C。  我建议使用开关周期的2%。  您可以使用以下公式来设置 C 的初始值   

    C =(1/R)*(1/3)*(0.02)/(开关频率)  

    请注意、这些缓冲器公式是初始设置、您需要根据需要对缓冲器的 RC 进行微调。

    我 找到了您在 TI.com 上讨论的论文、标题为"通过 PSFB 转换器中的有源钳位实现高转换器效率"。  它讨论了如何使用和有源钳位、但没有给出和想法如何驱动它。  我可以看到这 会产生问题的地方。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393685/ucc28950-q1-secondary-ringing-voltage-is-twice-the-amplitude-of-the-output-voltage

     

    问题在于、当使用续流设计时、输出电感器不等于变压器电流、开关节点上会出现过多的振铃。  本文建议将电容器控制的 FET 与开关节点并联。 这是一种有源钳位 FET (ACLFET)。  当 OUT A 和 OUT D 同时为高电平、OUT B 和 OUT C 同时为高电平时、此 FET 必须导通。  

    我想了这个,你应该能够使用两个与门和一个或门来做到这一点。  布尔数学如下。  

    ((OUT_A* OUT_D)+(OUT_B* OUT_C)= OUT_G

    此时必须取出 G 并将其馈入 ACLFET 的栅极驱动器。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、