This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:不同输入电压下的不同充电电流

Guru**** 2551810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392569/bq21040-different-charging-current-for-different-input-voltages

器件型号:BQ21040

工具与软件:

大家好!

我们使用 BQ21040通过 5V 输入电源提供的150 mA 充电电流为锂聚合物电池充电。 为此选择了3.6K 的电阻值。  TS 端子连接到10K 电阻、因为不需要温度检测功能。

当我们向 VIN 引脚提供5V 电压时、输入电流约为122 mA (认为这与充电电流相同)。 当我们缓慢降低电压时、输入电流将增大、当输入电压大约为4.6V 时、输入电流达到150mA。

初始电池电压为3.6V、在电池充电时、如果输入电压保持在5V、则输入电流为122 mA、直到电池电压达到4.2V、然后进入恒压模式。 但电流绝不会达到预期的150 mA。

有人能帮我理解会发生什么情况吗?

谢谢

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    这是一个线性充电器、这意味着器件充当 LDO。 当输入电压相对于电池过高时、器件必须耗散更多功率。 为了防止过热、器件必须限制充电电流。 这就是为什么在输入电压较低时会看到较高的充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的答复。 我有一个后续问题。

    正如我在上一篇文章中提到的、当电池电压从3.6V 增加到4.2V (即 IC 的 VREG 电压)时、如果输入电压保持在5V、则在进入恒压模式之前、电流在122mA 处保持恒定。

    这意味着在我的应用中、当输入电压为5V 时、充电电流永远不会达到150mA?

    如果为真、选择充电电流的电阻应基于试错?

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    所谓电阻器选择是试错是不正确的。 请注意、如果您有5V 输入和3.6V 电池、并且需要150 mA 充电、则您要求充电器耗散210 mW 150mA )。 这会导致器件变热。 如果您需要满电荷电流、则需要让输入跟踪电池电压、从而降低损耗。 这就是为什么在施加4.6V 输入时、您会看到满充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我将以另一种方式来构造问题。

    根据上述说明、如果电压差较高、则功耗会更大、电流也会受到限制、这就是当输入电压降低时电流会增加的原因。

    但在保持输入电压恒定时、如果电池电压增加、电压差将减小。 但为什么电流不增加到编程的电流。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    您能否在此行为期间探测 IN 引脚? 您是否有系统负载? 输入是否单独加载?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    输入没有单独载入。 IC 的输出与电池以外的负载相连。  

    我可以探测 IN 引脚。 可能需要一段时间、因为我目前尚未处理此问题。  

    感谢您的宝贵意见。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我期待您取得成果。

    此致、

    Mike Emanuel