This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq7695202 LD 引脚的使用

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393505/bq76952-about-the-use-of-ld-pin-of-bq7695202

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我使用 bq7695202设计了高侧 MOS 驱动解决方案的原理图。 在测试过程中、我发现当 PACK 有一个电压输入(小于 BAT 电压、并且该电压始终存在)时、AFE 的 REG1 LDO 会异常唤醒、但这是 AFE 工作状态的异常唤醒、这会导致功耗约300uA、最终消耗电池电量。


因此、我设想在 LD 引脚上添加一个 PMOS、以控制 LD 引脚输入、防止当 PACK+上存在异常电压时唤醒 AFE 的 REG1 LDO。 软件逻辑是、当我给 BMS 上电以初始化 AFE 时、控制开关会开启 PMOS 并将 LD 引脚打开至 PACK+;当我关闭 AFE 时、控制开关会关闭 PMOS。 这是否会对 DSG 的导通和关断产生影响? 或者您有更好的建议吗? 请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要记住的一点是、这可能会阻止器件进入 SHUTDOWN 模式、因为 LD 引脚本质上是悬空的。 但是、您可以对此进行测试、看看是否存在这种情况。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    bq7694202设计(默认 AFE 先上电、REG1输出3.3V)、添加了 LD 控制电路、如附件所示、应用于7*3.2V 电池、AFE 初始化后、通过 REG2控制 Q1和 Q2、PACK+和 LD 引脚的开关断开、以便当 PACK+电压异常时、不会异常唤醒 LDO REG1通过 LD 引脚、从而导致 B+产生300uA 以上功耗。

    但是、正如您可以看到的、当电池关断时、会发现 REG1 (配置为3.3V)在下拉数十 ms 后打开到3.3V 电压、从而导致平均功耗为14uA (原始原理图设计 LD 通过 R1+R2连接到 PACK+、关断后的功耗小于1uA)、但它始终存在、这非常奇怪。 AFE 所在的状态是什么? 您能分析一下这种情况吗?

    由于您说 LD 引脚电压悬空、我尝试在 R3中为 P-添加下拉电阻器、以便在关断期间 LD 引脚的电压可以拉至0V。 我测试了 R3电阻10K 和100K。 由于 R1+R2和 R3将 PACK+电压分压、因此 LD 引脚的电压输入是 VLD=VPACK+/(R1+R2+R3)*R3、但我发现 R3电阻值不会影响 DSG 的关断。 DSG VGS 导通和关断时的电压仍在10.6V 左右。 这是非常奇怪的。 LD 引脚的功能是什么?

    我检查了规格、DSG 电压将拉至 LD、然后放电至 VSS。 这与我测试的内容不一致、因为 R3为10K 或100K、这将导致 LD 引脚的电压输入不一致。 我不理解 LD 引脚的电压输入为什么不同、不会影响 DSG 的关断。 您能帮助评估我的原理图和测试结果是否合理吗? 我想知道的是、如果更改 LD 引脚的输入电压、它是否会影响 DSG 的 Vgs 电压和 DSG 的关断? 或者是否存在风险? 请告诉我、谢谢。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上犯了一个错误。 可以在 LD 引脚上添加 MOSFET。 当器件进入关断状态时、内部被拉至 VSS。 因此、它不是悬空的:

    您不需要从外部将 LD 接地。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    1.如前一答复第二段所述、参考上面 LD 引脚添加的电路、如果 LD 接地而没有额外的电阻、这将使 AFE 下拉 REG1 3.3V 20ms、然后在它关断时将它重新打开(如波形所示)、这样环路中的平均功耗为14uA、 这是不可接受的、因为正常关断后的功耗应小于1uA。
    我想知道的是、AFE 目前的状态是怎样的? 不满足哪个条件会导致 AFE 无法进入 SHUTDOWN 状态? LD 引脚电压或 PACK+电压? 或别的什么东西吗?
    我读了你的答复。 当它被关断时、LD 引脚有一个内部80KΩ Ω 下拉电阻器、但是这看起来不起作用。 你有什么更好的建议吗?

    正如我在上面的第三句中所说的、我试图在 R3中为 P-添加一个下拉电阻、以便在关断时 LD 引脚电压可以拉至0V。 我测试了 R3电阻100K。 由于 R1+R2和 R3将 PACK+电压分压、因此 LD 引脚的电压输入为 VLD=VPACK+/(R1+R2+R3)* R3、但我发现 R3电阻对 DSG 的关断没有影响、并且 DSG 的 VGS 电压在导通和关断时仍在10.6V 左右。 这很奇怪、LD 引脚的作用是什么?
    我还尝试在 PACK+和 PACK-之间添加一个10K 电阻器、但未起作用。
    通过添加 R3将 LD 引脚拉至接地、AFE 可以进入分流状态、但 LD 引脚电压不等于 PACK+电压、因此我想知道这是否对 AFE 导通和关断 DSG 有影响? 尤其是在短路时关断 DSG。 因此、我需要您的帮助来评估这种设计是否可行。

    期待你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我将与系统工程师讨论、并在今天结束(8/1)之前给您回复。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomsa:

    好的、请尽快回复我。 我需要设计原理图、需要您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1.从波形可以看出,设备是关闭的过程。 但是、LD 引脚上的这种短暂上升似乎导致器件再次唤醒。

    LD 引脚上的这种短暂上升似乎已达到 VWAKEONLD 阈值、从而导致器件无法进入 SHUTDOWN 模式。

    的 LD 需要保持低于此阈值、以便器件保持关断模式。 在这种情况下、器件会认为已连接充电器。

    2.我跟我们的系统工程师说设计应该是可行的 我建议在尝试进入 SHUTDOWN 模式之前禁用 REG2、以确保 FET 已关断。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的答复。
    然后、我根据上面所示的电路来设计原理图。 LD 引脚通过 R1+R2连接到 PACK+、而 R3 100K 电阻器接地。 同时、LD 引脚直接通过 PMOS 与 PACK+断开。


    但我不明白您说过在进入关断模式之前禁用 REG2以确保 FET 已关断。
    RGE2是否禁用 FET?
    2.在 AFE 上电初始化期间启用 REG1和 REG2。 我的测试发现、在进入关断模式时、REG1和 REG2同时关闭。 如何在进入 SHUTDOWN 模式之前禁用 REG2?
    3、我的 BMS 关断逻辑是首先通过 MCU 发送一条命令来关断 FET、同时下拉 DFETOFF 以确保充电和放电 FET 已关闭、然后延迟10s 或1min 以进入关断模式、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1.不,对不起,我指的是你添加的 PMOSFET。 只需确保禁用 REG2来断开 LD 引脚与 PACK+的连接。

    2.您可以使用 REG12 Config Register (REG12配置寄存器)禁用它们:

    3.是的,这似乎是可行的。

    此致、

    Thomas Rainey