This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:TPS386000

Guru**** 2501295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394918/tps386000-tps386000

器件型号:TPS386000

工具与软件:

大家好、团队成员:

上述段落取自  TPS386000电源监控 IC 的数据表。

我使用公式1监控3.3V 和0.675V。

但如何选择旁路电容器的确切值呢?、而它的范围是1nF 至10nF (以红色下划线突出显示)。

公式是什么?  

请提出建议。

此致、

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanju、您好!  

    对于旁路电容器没有公式、此处的文字说明使用1nF 至10nF 的电容器只是一项最佳实践建议。 理论上、如果需要更大的滤波、则可以放置大于10nF 的电容器、但这会限制检测速度。  

    此致、  

    Oscar Ambriz