This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:在 Vin 引脚通电时激活 GATE 引脚

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392339/tps92691-q1-gate-pin-activated-when-energizing-vin-pin

器件型号:TPS92691-Q1

工具与软件:

我有一个问题、就是只要 Vin 引脚提供13V 电压、GATE 引脚就会立即激活。 是否有人遇到过类似的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PWM 为高电平、一旦您的 Vin 高于6.5V 的阈值、并在软启动时序之后、GATE 引脚将开始工作。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 IADJ 引脚电平为0、也会激活 GATE 引脚。
    下面是电路的图像。

    我们组装了200件、25件展示了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们只能保证 IADJ 的电流控制在140mV 到2.25V 之间。  所以、您看到的内容是正确的。  有些器件会因为 IADJ 控制系统中的偏移电压低于规范中规定的140mV 而进行切换。   

    防止器件开关的唯一正确方法是通过晶体管的集电极/漏极开路下拉 SS 引脚。

    谢谢 Tuan