This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:低分辨率检测

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1146EVM, TUSB1064, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390368/tusb1146evm-low-resolution-detecting

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TUSB1146、TUSB1044

工具与软件:

您好!

Im 尝试运行 POC、然后再在我的系统中实现 IC。

设置:

DP 驱动程序:PC。

DP 到 USB 转换器:TUSB1146EVM

USB 到 DP 转换器: TUSB1064EVM

出于某种原因,640x480是 PC 唯一可以识别的分辨率,无论我尝试更改 JMP 设置多少(第一个设置如用户指南中所述)。

我没有用于测量信号的高速示波器。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 您是否能够检查 TUSB1064 EVM 上的跳线设置、并确保它们与如下所示的设置相匹配:

    我看到 I2C_EN 设置(JMP5)使电路板处于 I2C 模式。 由于此电路板默认为 GPIO 设计、因此您应该使用上图中所示的跳线将 I2C_EN 拉至 GND。

    如果这无法解决问题、您能否:

    1.在不使用 TUSB1064EVM 的情况下测试 TUSB1146EVM、查看其是否传递了更高分辨率的数据。 您可以将1146 Type-C 端口插入 USB-C 显示器来实现该目的。

    2.在不使用1146EVM 的情况下测试 TUSB1064EVM、方法是将 USB-C 视频主机直接插入1064EVM。 这有助于缩小问题的范围。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我已尝试单独使用 TUSB1064EVM、它可以正常工作!

    但遗憾的是、TUSB1146EVM 无法与 TUSB1064EVM 配合使用或单独使用。
    我尝试了用户手册中所示的配置、但未起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您应该对1146EVM 跳线设置进行的一些更改、这些更改可以解决该问题:

    1.您能否将电路板上的 I2C_EN 跳线(JMP4)更改为设置"0"。 这将是 GPIO 模式、这是该 EVM 的默认模式。

    2.我看到您已在 JMP18上将 CTL1下拉。 这将禁用1146上的视频模式。 您应该移除 JMP18上的跳线以及 JMP17上的跳线。 JMP17是 FLIP 位、它将由 EVM 上的 PD 控制器自动设置(无需跳线)。

    3.另请移除 JMP19上的跳线。 这是 USB 数据使能状态、将由 EVM 上的 PD 控制器自动设置

    4.移除 JMP16上的跳线。 这是 HPDIN 信号、需要提高到3.3V 才能使我们的器件正确传递视频。 现在、您在它上面的跳线将保持它拉至 GND。

    进行这些更改、然后查看 EVM 是否正常工作。 如果不是、请检查 HPD 是否会使 JMP16上的电压变为3.3V。 如果 HPD 不是达到3.3V、您可以连接一根跳线以从外部驱动这个高电平、或将其连接到板上的上拉接头。

    如果 HPD 将被驱动至高电平/被驱动至高电平、而您仍然看不到信号、请使用 JMP20上的跳线上拉 CAD_SNK。 这将禁用 AUX 侦听并确保所有 DisplayPort 通道均处于活动状态。  

    这是 HPD 驱动为高电平且 CAD_SNK 上拉的电路板图像。 您可以在自己的板上按照此图像来查看是否起作用。 我刚刚在实验室中尝试过此功能、并能够传递分辨率更高的视频数据。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HPD 信号变为高电平。

    仅当我使用1146时、出于某种原因、它也可以使用您的设置、但 JMP24必须处于高电平才能正常工作。

    使用1064连接1146时、可以显示的最大分辨率为1024x768、60Hz。 每个 EVB 在4k 60Hz 下都能正常工作。

    这样 USB 和 DP 电缆就可能可以正常工作了。 似乎识别过程无法完成。

    我有一个屏幕(联想),我可以获得屏幕的最大分辨率(1920x1080 60Hz),但在我的4K 屏幕(LG/SONY)上,甚至在简单全高清屏幕(HP)上,我可以显示的最大分辨率是1024x768 60Hz。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要调整两个电路板上的 EQ 设置、以获得干净的信号。 这是 DPEQ0和 DPEQ1。

    在1064电路板上:JMP5/6

    在1146电路板上:JMP10/8

    我能够使用之前显示的设置通过两个电路板传输2560x1440 @60Hz 的视频。 1064板之后的 DisplayPort 电缆相当短、但1146之前的 USB-C 电缆和 DP 电缆都是标准长度。

    您是否可以调整两个电路板上的 DPEQ 设置、并查看信号是否有所改善?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几次尝试后、我成功通过了3840x2160、60Hz、使用标准 DP 电缆和短 USB 电缆。

    一旦我移动到长 USB 电缆, 5m ,最大分辨率我能够通过是1024x768,无论我做什么(有时4K 是闪烁在这个配置)。

    我必须使用5m USB 电缆、因此可能必须使用 USB 转接驱动器?

    我试图使用有源电缆(CAC-1523)但它根本不起作用。

    你怎么看?

    还有一个问题,你认为可以通过 HDMI 通道而不是 DP 吗? 我案例我给 HPD 和推送视频在特定的分辨率?

    在1064外侧我应该期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5m USB-C 电缆很长、因此该电缆长度可能会有太多的损耗、无法让1064进行补偿。 当您仅将长电缆与 TUSB1064 EVM (无1146 EVM)配合使用时、高分辨率视频是否在任何设置配置下都能通过?

    长电缆能否在信号路径中没有1146/1064EVM 的情况下传输高分辨率视频?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的屏幕与 Type C 不能正常工作,所以 很难理解,我钢在这方面的工作。

    同时、我能够通过长电缆4096x2160、30Hz、8位 RGB。

    HDMI 而不是 DP 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传递 HDMI 信号不是这些 EVM 受支持的用例。 如果您能够首先将 HDMI 信号转换为 DisplayPort、那么它应该起作用。

    您是否计划在 HDMI 应用中使用1146和1064? 我  在使用我们的 TUSB546转接驱动器/MUX 启用 HDMI 时发现了此资源。 TUSB546与 TUSB1146类似、因此有助于在该器件中进行设计。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我将自行设计 包含1064/1146组件的电路板、在这种情况下是否可以将其用于 HDMI 传输?

    我看到了这个例子、但是546是否可以与1064配合使用? 使用546时、我应该期望使用哪种格式(在1064的输出上)? HDMI 或 DP?

    如果我需要 转接驱动器或接收器、为了获得更好的信号驱动/接收(使用5m USB 电缆)、您建议与 上述驱动器一起使用哪些 IC (支持 USB3.1/3.2 Gen2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1064/1146组件、在这种情况下、是否可以将它们用于 HDMI 传输?

    TUSB1146可以在 HDMI 交替模式应用的源极侧使用、但没有放置 TUSB1064的地方。 让我解释一下:

    HDMI 交替模式规范定义源极侧 HDMI 到 USB-C 连接。 这时、TUSB1146可与支持 HDMI 交替模式的 PD 控制器搭配使用(有关详细信息、请参阅546资源)。 我不知道有任何支持 HDMI 交替模式的 TI PD 控制器、因此您需要在其他地方找到此器件。

    没有灌电流侧 USB-C 到 HDMI 连接的定义。 HDMI 交替模式需要在信号路径中使用 USB-C 转 HDMI 电缆适配器。 在此类应用程序中、不能使用 USB-C 转 USB-C 电缆:

    由于没有灌电流侧 USB-C 连接、因此 TUSB1064将无法工作。 最好在接收设备上使用专用的 HDMI 转接驱动器、而不是 USB-C 转接驱动器/多路复用器(如1064)。

    使用546时我应该期望使用哪种格式(输出为1064时)? HDMI 还是 DP?[/QUOT]

    TUSB1064的输出将仅为 DisplayPort 和 USB。 HDMI 不是此器件支持的用例。

    您推荐使用 上述驱动程序的 IC 是什么(支持 USB3.1/3.2 Gen2)?

    TUSB1146和 TUSB1064是适用于第2代速度、具有 DisplayPort 交替模式的器件。 您需要在连接的两侧都有一个 PD 控制器才能正确配置每个设备。

    此致!

    Shane

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答。

    如果我需要使用除1064/1146之外的接收器/转接驱动器、您是否对 IC 有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要另一个转接驱动器、请考虑 TUSB1044。 这是一款支持 DP 交替模式的 USB-C 转接驱动器、但在 TX/RX 通道(如1146和1064)上不包含多路复用器。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 是否有可能与您私下讨论更多细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全如此。 您可以接受我的友谊申请、并通过 E2E 发送直接消息。 要执行此操作、请按 我的个人资料下拉菜单中的"发送私人消息"按钮:

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane