This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:VIN 48V 至 Vout 12V (120W)电路设计。

Guru**** 2632985 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22075, LM5026, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391003/lm5026-vin-48v-to-vout-12v-120w-circuit-design

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:PMP22075、、 TL431

工具与软件:

您好!

我根据 PMP22075修改了 LM5026的电路设计、但发现脉冲变压器(T6)在上电时会产生噪声。

以下是电路设计和原理图的规格、您能帮助检查一下电路中发生了什么情况吗?

- Vin = 48V
-输出电压= 12V
- Pout = 120W

e2e.ti.com/.../Isolated-power-design-48V-to-12V-_2800_120-Watts_2900_.pdf

脉冲变压器 PA0937NL

e2e.ti.com/.../T6_5F00_PA0937NL.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您听到可闻噪声、则频率在小于20kHz 的范围内、但变压器的额定频率为200kHz<F<500kHz。 测量以确定变压器看到的信号是什么? 如果原始 PMP22075的额定功率为60W、而您的功率增加到120W、请确保相应地调整了 CS、补偿和功率级元件。 您可以使用 TI 功率级设计器 来帮助对功率级和控制环路进行建模。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    将 R593更改为20k Ω 后、可以解决变压器的异常噪声问题。

    但仍然只有12V/3A 输出、无法达到如 PMP22075设计的12V/5A 输出。

    e2e.ti.com/.../5732.Isolated-power-design-48V-to-12V-_2800_120-Watts_2900_.pdf

    我遗漏了哪些要点?
    台湾是否有 FAE 可以帮助解决这个问题?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的补偿和光耦/TL431偏置看起来不正确。  当负载为3A 时、检查 COMP 和 CS 电压。 确保反馈符合预期、确保 CS 信号有效且低于数据表中显示的最大阈值。

    Steve