This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:对 Spice 模型中的受控源组合有疑问?

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394550/lm5025c-questions-about-controlled-source-combinations-in-spice-models

器件型号:LM5025C

工具与软件:

在从 TI 网站下载的一些未加密 Spice 模型中、找到了受控源组合。 如图所示、在图右侧的框中对输入电压 VCCINT 进行逻辑判断、并生成最终输出 VCCUV、其中生成 UV4、UV6、UV2三个中间变量。 但是、逻辑仿真表明、可以使用图左侧的受控源来实现 VCCINT 和 VCCUV 之间的逻辑关系。 相关真值表如图所示。

为什么建模需要这种受控源组合?您需要解决哪些问题? 感谢您关注我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "在某些情况下..."是什么意思? 请指定零件号关联模型。 我们对为什么不这样做没有大致的了解-我们需要知道您所指的器件和型号、"某些"会让我们无处可去支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LM5025C 器件的 Spice 模型:

    LM5025C 未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是一种工作方式、并且您认为其他方法可行、我想说您可以使用任一种方式、除非您从您的评估中发现这种方法存在问题。 看起来、所需的控制方法是按照表复制 IC 实际操作。 这部分还有助于确保在用户根据需要更改逻辑时遵循此逻辑。

    PSpice for TI 目前无法正常工作。 如果您还有其他问题、我会在恢复时查看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 是否有任何相关的用户指南或指导文档供用户学习和参考有关 SPICE 模型建模的内容? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、一般而言、模型没有用户指南、因为该模型仅用于帮助进行 IC 评估。