This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:低静态电流要求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392240/bq25895-low-quiescent-current-requirement

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25620

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 在低功耗应用器件中使用了 BQ25895RTW 芯片。

在我们的设计中、Vbus = 5V、Vbat=3.7V。 VBUS 始终存在于我们的器件中。

根据客户要求、在器件睡眠模式期间、电流消耗应 小于 200uA。 但与我们的要求相比、我们的电池充电器芯片 BQ25895静态电流(3mA)本身就非常高。



是否有任何 寄存器配置可用于降低 静态电流? 或者通过任何其他方法来降低 静态电流?

请根据此要求帮助我们、并提供该要求的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、并将在当天结束前提供回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    Unknown 说:
    根据我们的客户要求、在我们的设备休眠模式下、电流消耗应 低于 200uA。

    在器件睡眠模式期间关闭转换器是否可接受? 如果是这样、可以通过启用高阻态模式、从3mA 显著降低静态电流。 通过 REG00[7]启用/禁用高阻态模式。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件睡眠模式期间、我们的电池充电器 IC 不应关闭。 这是因为、我们的 MCU 由电池充电器 IC 输出电源轨供电。


    我们还在器件中尝试了高阻态模式。  我们已 在以下条件下测试了电池充电器:


    VBUS=5V 且 BQ25895没有电池、我们启用了高阻抗模式(HIZ)。 启用高阻态模式后、电池充电器输出电压降至0V。 一段时间后、该高阻态模式会自动返回正常模式。  

    因此、请在此指导我们进一步满足我们的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。

    高阻态模式会关闭降压转换器、因此您为什么在输出端观察到0V 电压并且电流消耗要低得多。 如果您需要 VBUS 输入来继续为 VSYS 处的元件供电、那么启用高阻态模式不是一个适合您的好解决方案。  

    很遗憾、在转换器保持开启状态的情况下、BQ25895器件无法满足低于200uA 的要求。 通过对比、BQ25620 IC 具有较低的电流消耗、但在转换器开关时仍消耗典型的450uA。  

    此致、

    Garrett