Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25620
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们 在低功耗应用器件中使用了 BQ25895RTW 芯片。
在我们的设计中、Vbus = 5V、Vbat=3.7V。 VBUS 始终存在于我们的器件中。
根据客户要求、在器件睡眠模式期间、电流消耗应 小于 200uA。 但与我们的要求相比、我们的电池充电器芯片 BQ25895静态电流(3mA)本身就非常高。 
是否有任何 寄存器配置可用于降低 静态电流? 或者通过任何其他方法来降低 静态电流?
请根据此要求帮助我们、并提供该要求的解决方案。