This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1 DCM 计算工具

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, UCC28600, TL431, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387858/lm5156-q1-lm5156-q1-dcm-calculation-tool

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156UCC28600TL431

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

您是否有 LM5156-Q1 DCM 计算工具来计算支持多路输出的补偿值

 

在下面的 e2e 中讨论了 LM5156-Q1 DCM 设计工具。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290003/lm5156-dcm-design-tool?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5156%20AND%20DCM#

 

文中所述、https://www.ti.com/tool/download/SNVC240仅适用于 CCM 设计。

此外、我无法在 https://www.ti.com/tool/download/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 中选择 LM5156

 

 

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的咨询。

    遗憾的是、我们没有用于计算 DCM 中的补偿的工具。

    不过、如果针对 CCM 调整补偿、它通常在 DCM 下也是稳定的。

    以下是有关使用 TL431并采用 UCC28600进行隔离式补偿设计的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua671/slua671.pdf

    在这里、您可以找到 DCM 中补偿分量的手动计算说明。

    如果您有任何疑问、请随时提问。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    我正在重访以寻求帮助。

    我已经以900V 输入用例运行 PSpice for TI (使用反激式拓扑)。 并发现2个异常波形。 您能提供专业帮助吗?

    1、为什么要在 SS 启动之前用红色框快速上升输出?

    2、为什么这里的蓝框会有断续门信号? 我使用的文件是 LM5156。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    您能否提供您正在仿真的原理图和规格(输入电压、输出电流、输出电流)?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    1、这里是仿真 sch。

    2、您能解释一下红框波形吗? 为什么在器件启动之前、输出电压= Vload (target)* SS/1。 我们假设我们在仿真(原始文章)中看到的结果是从这里得到的。 产生该电压的根本原因是什么? 如何防止出现这种情况或使该电压较小?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    您能否提供仿真文件的规格?

    不同电源轨的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

    也许您还可以提供仿真文件。

    关于软启动波形、数据表中的图片适用于升压拓扑。 对于反激式拓扑、此波形会有所不同、因为输出电压将从0开始。

    红色框中的斜坡来自这样一个事实:由于整流器二极管的存在从输入到输出的自然直通路径。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    请找到计算器(设计要求)和仿真文件的附件。 请帮助修改仿真文件、使其与计算器匹配。 谢谢。

    支持需求和问题描述:

    1、异常输出(OUT1)斜坡。 我已将电容器的 IC 设置为0。 但斜坡仍然存在。 请检查根本原因。

    2、 RCD 缓冲器调优。 过冲过大。

    最重要的是环路调优。 似乎次谐波振荡出现在 ss 后

      

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_fixed.7z

    1.将0V 设置为输出电容的 IC 可删除开始阶段的斜坡。

    2.选择匝数比为1:3而不是1:9来降低过冲。 RCD 钳位也得到了改进。

    3、通过增大输出电容并改进补偿消除了振荡。

    此致

    Moritz