This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882-Q1 5A 电压范围

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392720/tps552882-q1-tps552882-q1-voltage-range-for-5a

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

工具与软件:

您好!  

在我收到您的回答后、我尝试使用您的 webench、但我将在将电池插入电源输入时设置状态、使电压为2.7V 至3.8V、但  TPS552882-Q1似乎无法在此范围内工作、无法提供5A。 请帮我解决这个问题。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    Webench 不是那么智能、从工作台测试结果来看、可以在 Vin 为2.8V-5.5V、Vout=5V、Iout=5A 时运行。 请填写计算工具、并在完成后将原理图发送给我们以供审核。

    并请注意:

    1.由于该器件具有 Vin UVLO 功能、因此最大输入上升电压为3.0V、这意味着如果 Vin 启动电压为2.8V、就无法满足 Vin_UVLO 电压、因此器件无法输出。 但是、如果器件已完成启动、则 Vin 下降电压可支持2.7V。

    2.由于输出功率较高时输入电压仅为2.8V、在一些瞬态负载下、输入电压可能会被下拉且低于2.7V、因此可能导致器件关断、因为最大输入下降电压为2.7V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我很担心如果我们使用它,然后我们的设备甚至无法启动。 因为我在这个论坛查看过、好像有很多人觉得这个 IC 在电流提供方面有问题。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    请查看我的上述注意事项、如果您能够满足 Vin_UVLO 和 EN_UVLO 电压、那么器件就可以输出。 并且、由于 TPS552882是非 I2C 版本、因此无需 I2C 通信即可启用此器件。

    我不知道您在哪里发现此器件无法提供输出。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bryce、

    也许、其他人的设计存在一些问题、只要您确定在这两种情况下都能提供5A 的输出电压、为2.8V-->5V 的输入电压提供3.3V 的输出电流、这是可以的。  

    我现在的问题是、使用400kHz 或2MHz 设计是否更好?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    为获得更高的效率、建议使用400kHz 开关频率。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    好的、谢谢! 我们将制作原理图并发送您进行检查、之后我们将遵循 Webench 提供的 组件建议。

    此致