Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM70840, LM76002, LM70880, LM70860, LM76005
主题中讨论的其他器件:LM76005、 LM76002、LM76003、 LM70880、LM70840、 LM70860
工具与软件:
我正在查看随附 pdf 报告第5页上的环路响应图(即增益相位图)、该报告基于 Webench 计算出的自动设计值。 图表和表中报告的值似乎与我不匹配?
我的理解是、相位裕度是增益大于1 (即0dB)的区域中的最小相位裕度。 由于相位裕度下降到接近1KHz、看起来相位裕度接近25度、而不是表中报告的56度。 该表似乎正在选择0dB 处的相位、而不是图中增益高于0dB 时的最低点...
另外、我正在尝试弄清如何更改输出负载以确定对稳定性的影响;例如添加额外的电容器甚至一些电阻负载?
此开关稳压器的24V 输出将馈入其他开关稳压器以产生多个较低的电压、因此此稳压器在各种负载下的稳定性尤为重要。
e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_lm76005_5F00_33uH_5F00_220uF_5F00_a.pdf