This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393747/uc3842-uc3842

器件型号:UC3842

工具与软件:

尊敬的 TI 社区

我们需要设计一个600W 的电源转换器。 我的输入和输出规格是10A 时的230V 交流和60VDC。 请推荐拓扑和控制 IC。

是否可以使用反激式控制 IC UC3842 该规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    600W 的功率对于单端电源拓扑来说太大。 我建议:

    1. 下载并试用 TI Power Stage Designer 、还可以考虑一些更高功率的桥式拓扑
    2. 请查看 TI 参考设计数据库 、并了解为满足与您的设计规格而使用的拓扑。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  分享您宝贵的意见。 我们要针对我们的规格使用双侧蚀刻反激、请查看附加的方框图以供您参考。 请建议您对此的看法

    https://iitmadras1-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/chandrasekaran_mani_flowtrik_com/EV8vePLkWcJFtgRYICrEj0sBese06fKNXUC7gUxOUCW0WQ?e=wjBdIY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2开关仅在2个开关 Vs 1之间分配初级电压。 这可能会在2个 MOSFET 之间分配初级开关损耗、但您仍然只使用反激式变压器的 Q1、您仍然有太多的功率(我认为)在反激式拓扑的次级侧上无法处理...但是、如果您能够处理输出整流器热/热问题以及大量 RMS 交流纹波电流倾倒到输出电容器中、您就可以实现目标。

    我会选择使用输出 LC 滤波器的双端桥拓扑(降压衍生隔离拓扑)。 您的设计规格对于 PSFB 拓扑似乎很有用。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的钱德拉塞卡兰、

    通常、单开关反激使用高达120W 的功率级别、双开关反激使用100W 至200W 的功率级别。

    超过此功率级后、磁化电感和漏电感发挥着重要作用。 由于反激变压器是耦合电感器,存储在电感器中的能量为 Im^2且时间常数是限制因素,因此不建议将其用于更高的功率级别。 您可以尝试通过在磁性元件中进行创新设计来解决这一问题。 然后您可以使用 UC3842 IC、它能够在次级侧处理良好的热设计和缓冲电路

    希望它是明确的

    谢谢你

    Venkatesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 分享宝贵意见