This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:上电时出现间歇性故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392359/tps552882-intermittent-failure-on-power-on

器件型号:TPS552882

工具与软件:

您好!

我遇到了 TPS552882问题、它会在上电时间歇性(1/20多次)出现故障。 现在已在5个以上的电路板上复制了这一做法。 该故障仅在启动时发生-从不在运行期间发生。 一旦器件发生故障、VOUT (+16V)和 GND 之间就会出现短路。 该元件在12-24V 的输入电压下工作、通常仅消耗1-2A 的电流。  

我已将原理图和布局附在下方以获得反馈。 欢迎提出任何建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick、您好!

    我可以知道这里的应用是什么吗?

    1.设备是否损坏或可以在另一个循环中重新启动?

    2.我觉得 Vout 跟 Cout 是怎么连接的、能否分享一下这个布局图每一层的截图呢?

    3.输出电容器的器件型号是多少? 我们需要知道 ESR 值以检查 COMP 参数。

    4.启动时是否有任何波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、

    此应用用于为另一个4通道降压转换器供电以及为单独电路板上的现成步进电机驱动器模块供电。  

    1.设备已损坏,无法恢复。

    2、我已经附上了第二层的截图。

    3. C6、C7、C22:C5750X5R1H106K230KA  

    C8、C9: 25SVPF56M

    4、不,但我可以得到一些。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick、您好!

    感谢您的反馈、我们稍后会进行检查。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derick、您好!

    感谢您的耐心。

    1.当设备损坏时,您能提供任何波形吗? 您可以使用示波器的单次模式并触发电感器电流来捕获 SW1、SW2、Vout 和 iL 的波形。

     布局非常糟糕、尤其是对于放置输出电容器而言、这可能会导致高电压尖峰并导致器件故障。 您可以尝试添加一个0401/0.1uF、如下面的红色所示、看看它是否有用。

    BRS、

    布莱斯