This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:降压/升压路线图问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394532/tps63806-buck-boost-roadmap-question

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件:TPS63811

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有产品支持以下请求?

平均分量 2V~5V
VOUT   需要4.2V 支持
Iout   支持3A
效率 90.00%@VIN=3V、VOUT =4.2V、IOUT=3A
Iq <10uA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    恐怕我们没有适合您的案例的设备。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    如果连续电流请求为2A-2.5A、TPS63811能否满足该请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dane:

    不、最小 Vin 太低。 可以缩小 Vin 范围吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    如果 TPS63811可以接受最小 Vin、它的电流能力能否满足请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    最小 Vin 对于 TPS63811是可以接受的、我的意思是、当 VIN 较低时、输出电流能力无法满足要求。

    因此、如果最小 VIN 可以高得多、TPS63811可满足您的请求。

    BTW、负载是连续的、还是脉冲的?

    反映

    TAO