This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:BQ24079

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393901/bq24079-bq24079

主题中讨论的其他器件:BQ24079、BQ24074

工具与软件:

  1. 如果标准电池充电电压为4.2V、会怎么样? BQ24079是否会以相同方式工作、或者是否必须使用 BQ24074或类似器件型号 ?
  2. 我应该如何配置,如果我想用简单的 USB 给2250mA 的电池充电,只需连接到任何设备,它将充电或虽然我可以连接到 USB 到适配器,它应该充电的任何方式。 是否有任何特定设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    1) 1)我建议您参考数据表第6页上的器件比较表。 的电池充电电压为4.1V。 如果您需要4.2V 的电压、BQ24079将无法将您的电池充满电。 同属产品系列的其他充电器 IC、例如 BQ24074、其充电电压配置为4.2V。  

    2) 2) BQ2407x 器件是独立的、因此它们是通过硬件连接进行配置的。 我建议您参阅数据表第8页的引脚功能表。 根据您的预期用例、您需要确定适当的输入电流限制和要设置的充电电流。 数据表第10节提供了可供参考的连接示例。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的答复。

    1) 1)是的、实际上电池的电压为3.7V、在数据表中、他们说标准电池的电压为4.2V+/- 0.05。 我认为最好使用 BQ24074。

    2)是的,我已经做了,但我的问题是关于 EN1和 EN2的设置,如果我选择不 3设置即 EN1低和 EN2到 VOUT、那么它将默认为快速充电模式、所以如果我插入额定值有限的 USB 或直接连接到 PC 或适配器、它应该在所有方面都工作、我希望只有电流会不同。

    谢谢!

    此致、

    Shraddha