This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:VDD 引脚上的输入电阻是多少

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394501/tlv809e-what-is-the-input-resistance-on-vdd-pin

器件型号:TLV809E

工具与软件:

除通过外部电阻分压器校准后的电压之外的其他电压。

数据表中未提及内部电阻分压器值。

请我们提供这些信息吗?

我对4.63V 器件(TLV809EC46DBZR)感兴趣。

e2e.ti.com/.../tlv809e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:  

    感谢您的提问。  

    对于具有4.6V 阈值的型号、我测量了 VDD 引脚上看到的总电阻。 是 MΩ μ s。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    MΩ 了解 TLV809E VDD 引脚具有9.153k Ω 的高输入电阻是有帮助的。

    这意味着一个外部电阻分压器的范围为 100kΩ Ω 至10kΩ Ω

    谢谢你。

    此致、

    弗朗索瓦·A·.