This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:TPSM82816 PG 引脚在正常运行期间可能处于低电平

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394842/tpsm82816-tpsm82816-pg-pin-may-be-low-during-normal-operation

器件型号:TPSM82816

工具与软件:

尊敬的专家

我们在定制电路板上使用了 TPSM82816。

Vin、EN 和 PG (p.U.)配置为连接同一电源。

对于上述配置、假设存在以下情况。

-VIN 和 EN 同时瞬时上升,导致 PG 变为高电平。

-输入电源电压始终保持稳定。

-不满足 D/S 表7-2中显示的 PG 变为低电平的条件。

此时、PG 是否有可能在某些情况下变为低电平?

(那些不在 D/S 的表7-2中显示的条件)

此致。

Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    表7-2显示了所有 PG 逻辑。

    您能否发布所看到内容的波形?  您还可以在已知良好的 IC 或 EVM 上仔细检查 PG 的行为。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的答复。

    目前、我们不能 在表7-2中确认异常行为。

    因此、不存在任何波形。

    我想知道 IC 规格中的表7-2是否有任何例外情况。

    您的回复解决了我的问题。

    感谢您的持续合作。

    此致。

    Ryo