This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259531 -原理图检查

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394698/tps2595-tps259531--schematic-check

器件型号:TPS2595

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助如下检查原理图吗、是否有任何需要改进的地方?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    EN 引脚上升阈值为1.2 (典型值)、最大值为1.27V、因此上述3.36至3.8V 的有源 UVLO 范围可能实际上无法开启器件。 (假设该范围适用于 Vin 引脚)。 最好使 V_USB 保持大于4.14V 以使器件导通。

    除此之外、我看不到任何其他问题。

    如果这回答了您的问题、请单击已解决、或在此处使用后续问题进行答复。

    此致。
    Arush