This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394131/tps55289-tps55289

器件型号:TPS55289

工具与软件:

 使用 TPS55289改变电压(即从5伏变为6伏)时、我可以看到器件输出 在重新启动之前会降至3.0V 以下。  我还注意到 、此操作发送相同的电压(即从4V 变为4V)、输出在恢复到4V 之前降至3V 以下。  

对于器件而言、这是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您联系我们。  是否通过 I2C 更改了输出电压? 输入电压、电源电流限制和负载电流是多少?

    您能否帮助提供压降期间 Vout、电感器电流、SW1、SW2的波形?

    此致、

    Mulin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,由于公司政策,我无法将任何文件加载到外部 网站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否通过电子邮件提供这些信息? 我的电子邮件地址: mulin-yuan@ti.com。   

    另外、请回答我的问题。

    此致、

    Mulin