This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:电源 C

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393494/ucc21750-q1-power-supply-c

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正面临问题、在系统运行期间、电源电容器随机短路、从500个4至15个连接到另一个连接到另一个连接到另一个连接到另一个连接  

电容器在+15V (0-15V)和-V 至+V (23V)值电容器之间使用10mfd 50V 时主要发生故障、并且不清楚它是失效电流还是电压(参考代码是 C28、37和 C26、36、主要是将这些电容器短路)

原理图供您参考

请尽快给予必要的答复  

还需要计算电源的栅极电荷以及如何在我们的驱动器中进行实际检查  

此致  

Upender Gupta

e2e.ti.com/.../DUAL-IGBT-MOSFET-DRIVER_2D002800_15A_29005F00_6L_5F00_R015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upender:

    您是否使用带引线的电容器而不是 SMD? 电容器符号显示为+和-ve、因此我很好奇。 我检查了整体电路实现情况、没有看到任何异常。 我建议使用靠近栅极驱动器的100nF 电容来对高频节点进行去耦。 除了这一点,我看不到任何不同的东西。

    有趣的是、C24 (25V)额定值没有失效、但 C28 (50V)额定值失败! 这是非常不寻常的。

    在故障期间进行了什么测试? 开关频率是多少? 系统电压和电流(HV)是多少?

    在测试过程中、您是否测得了靠近电容器的 VDD 电压?

    数据表 在一节下包含了总功率要求:9.2.2.5导通和关断栅极电阻器(本小节结束)。  希望它对您有所帮助。

    期待您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改电路

    靠近驱动器 IC 引脚 底面的所有0.1mfd50晶片电容器(封装的 PCB 布局)

    靠近驱动器 IC 引脚 底面的所有10mfd50晶片电容器(封装的 PCB 布局)

    靠近电源 顶侧的所有100mfd50电解电容器(封闭的 PCB 布局)

    VDD 总线电压= 500至700VDC  

    开关频率= 13.8kHz

    功率范围为24kW 至36kw

    e2e.ti.com/.../0167 DUAL-IGBT-MOSFET-DRIVER_2D002800_15A_29005F00_6L_5F00_R015.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upender:

    感谢您提供有关系统电压、功率和开关频率的系统信息。

    您能否分享在故障期间执行的测试?  您能随机解释一下您的意思吗?

    我们的理解是否正确- C24 (25V)额定值未出现故障、但 C28 (50V)额定值出现故障?

    在失败的测试期间、您是否观察到 VDD 电压在器件引脚附近?

    建议 在靠近顶部器件的位置规划较小的电容器、以实现去耦(因此路径上的电感较小)、并 在底部规划较高的电容和非常小的电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.random 表示 问题从现场(我们已经发送500双驱动器集与我的设备在现场 电容器短路10 - 15个10 mfd50V 仅在+15和+15到-8v 侧),最近两天之前得到问题,我的设备10 mfd50电容器短路,我们从10mfd50更换为1pcs d50v 没有系统运行完美, 我不知道电容器在器件开关期间由于电流或电压而短路、我已在开关期间检查直流电源 IGBT 无纹波 )

    2. 0.1mfd 和10mfd 50电容器没有空间放置靠近引脚在顶部,但在底部有空间 我正在使用1210封装,如果你有 PCB 布局请分享如何放置电容器.

    3.您建议在顶部放置0.1mfd、在底部放置10mfd?

    4、如果将1mfd 放置在地方10mfd 并且工作良好,比保持1mfd 50v ,如果正常,为什么失败10mfd ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upender:

    而无需查看任何波形或正在进行的测试。 很难 解释什么可能是问题。  

    对于栅极驱动器布局、 次级偏置上的去耦电容器(100nF 和1uF)需要靠近器件(最接近的100nF)放置、靠近器件的同一侧。 如果放置在另一侧、则需要使用大量过孔来规划、以更大限度地减小电感。

    由于25V 电容器未损坏、但50V 电容器损坏、可能是由电流造成的。  如果是电压、则并联的25V 电容器也应损坏。 (我根据观察得出的想法)

    数据表中提供了布局指南。 您还可以参考以下参考设计、

    https://www.ti.com/tool/PMP23223

    在以下 链接中找到 Wolfspeed 主板接口参考设计

    谢谢

    SASI