This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:适用于高达48V/5A/240W 的 USB EPR 设计的降压/升压转换器的电感器设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393717/bq25758-inductor-design-for-buck-boost-converter-for-usb-epr-designs-up-to-48v-5a-240w

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件: BQ25756TPS62933

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在根据 BQ25758设计电源转换器、规格如下所示

Vin=19.5V+/-5%

VOUT = USB PD EPR 电压(5V、9V、15V、20V、28V、 36V、48V)

Iout=5A 时

开关频率= 450kHz。

为此、我使用电感器作为  IHLP6767GZER5R6M11、它具有以下的规格

电感= 5.6uH+/-20%

ISAT= 21A IDC_HEAT= 28A

DCR = 4.44m Ω

我使用了 TI 的 BQ25756设计计算器、并据此选择了电感器。 但在 EVM 和数据表中、所选的电感器为10uH、22m Ω。

我想知道您能否确认我使用的电感器是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saunak

    该电感器应该适合您的应用。

    如果您尚未添加、我还建议添加外部栅极驱动。 从19.5V 到48V 的电源轨将产生大量损耗。 以理想的转换器为例、在48V 和5A 时、转换器的输入端具有12.3安的电流。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ethan、我同意您的观点。 我正在使用 基于 TPS62933的降压转换器从19.5V 输入生成12V/3A 栅极驱动器电源、如 BQ25758的数据表中所述

    我将12V 栅极驱动器电源连接到 DRV_SUP 引脚。 我觉得这会起作用、请告诉我您对此的看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saunak

    是的、12V 的外部栅极驱动电源应 与 IC 配合使用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan