This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:关于 LMR43620-Q1的[电流限制和短路]

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1, LMR43606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383099/lmr43620-q1-about-the-current-limit-and-short-circuit-of-the-lmr43620-q1

器件型号:LMR43620-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR43606-Q1

工具与软件:

你(们)好。

关于 LMR43620-Q1的[电流限制和短路]
数据表中未提供用于计算过流保护限制电流值的公式

能否使用 LMR43606-Q1数据表中的公式?

还是在另一份应用手册中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 LMR43606-Q1的公式。
    我是否可以将其用于 LMR43620-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期。 请注意,回复将延迟。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以得到答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、市川市

    HS 电流限制为~2.1A。 如果电流超过 HS FET 值、器件将关断该 FET。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我是 Shoji、为这个客户提供支持。 您能否告诉我、如果是选择性披露信息、如何计算或获得高于电流限值的值? 他们需要使用此器件电流限制的公式来说明 D/S 值的有效性。 这就是他们引用其他器件(LMR43606-Q1)公式的原因。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    电流限制值在晶圆厂的器件中烧写。 无法"高于"或通过公式输出电流限制。 当它检测到电流限值已跳闸时、这里的传感器会关闭 HS FET。

    则可能 VOUT 无法检测到 VBUS 电压。 该器件将尝试输出电流、然后在 CL 跳闸时 LMR43606-Q1将关闭 HS FET。

    可以通过测量电感器电流来测量电流。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    客户 也理解了您的答案。 您可以关闭此帖子吗? 感谢您的合作。

    此致、

    Shoji