This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:在"8.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)"一节中、中电阻 RAC2是否有较低的限值?

Guru**** 2391245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391823/bq25750-is-there-a-lower-limit-for-the-intermediate-resistance-rac2-in-the-section-8-3-3-1-vac-operating-window-programming-acuv-and-acov

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

在数据表(SLUSDY3 - 2023年12月)的"8.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)"一节中、中电阻 RAC2是否有更低的限值?
我想了解原因。

我的问题的背景是、当我将 BQ25750EVM 修改为 RAC2 = 10 Ω 时、直流/直流转换器似乎已失去工作范围。

此致、
Tamura Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamgoh

    您可以使用设计计算器来计算 ACUV/ACOV 电阻器的值: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    根据计算器、设置 RAC2 = 10Ω 会将工作范围更改为44V 至48V。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回答。
    是否能够以不透露的方式继续有关此问题的问答环节?

    此致、
    Tamura Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamgoh

    是的、我们可以。 您可以向我发送朋友请求吗、我们可以通过 E2E 消息继续对话吗? 这对您有用吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的指导。
    原始问题是关于根据 EVM 默认电路常量缩小工作窗口宽度的行为、我能够通过阅读数据表和查看要求定义自行解决该问题、因此我现在关闭此票证。

    此致、
    Tamura Go