This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:启动问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394520/tps73801-start-up-questions

器件型号:TPS73801

工具与软件:

嗨、团队:

我有一些问题。

1.启动时,如果有大的输出电容,启动是否会失败?  

2、下面这些词的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NAZENG:

    1. 你是否在第1点下面附上了一张图片? 我无法看到它。 请重新附上、以便我能回答这一点。 通常、 建议使用 ESR 为3 Ω 或更低的10 μF 最小输出电容器、以防止振荡。 较大的输出电容值可以降低峰值偏差、并在负载电流发生较大变化时提供更好的瞬态响应。 这是以大浪涌电流为代价的。 借助足够大的输出电容、该器件甚至可以在电流限制下启动。 在 Cout 值不合理的大以及 Iout 处于电流限制状态下、如果 Vout - Vin 差分很大、器件会耗散大量功率、从而导致器件出现故障。
    2. 要了解此段、请参阅器件数据表中的图14。 该器件具有电流折返保护机制、砖墙式限制为1.6-2A。 如果纯阻性负载处于调节状态且未达到电流限制、则可以将负载线可视化为某个点满足此电流限制曲线的直线。 但是、如果器件达到电流限制、则负载线可能会在两个点相交、从而为同一负载提供两个可能的工作点。 通过增加负载输出阻抗(增加负载线的斜率、使其仅在一点处与图形相交)、可使该器件恢复到稳压状态和电流限制状态。