工具与软件:
尊敬的专家:
我们仅使用 BQ76952来测量电池电压和温度
我们仍然需要检测处于充电还是放电状态
例如过压/欠压和温度故障以及电芯均衡
这个可被激活。
由于我们不测量电流、因此无法直接决定电流
思路是在理论上将 Dsg 和 Chg Current Threshold 设置为零
如果出现故障、则会触发两种保护(充电、放电)。
我唯一的怀疑是,说明说电流必须高于
设置 Dsg 和 Chg Current Threshold、并且我的电流是否恒定为零(加上一些噪声)
它是否会触发任何故障、以便0正常? 查看:

此外、如果存在静止或充电状态、将如何决定电池平衡?
我们可以通过另一个模块中的子命令向 BQ 提供一些有关这方面的信息吗
测量我们的电流呢?
谢谢!
Andras