This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Форум по управлению питанием μ A

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, UCC28070, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393475/thread

器件型号:LM5156
Thread 中讨论的其他器件:UCC28070、TPS40210、 NE555

工具与软件:

您好、请告诉我太阳能电池板在功率为4.5kW 时将电压增加到410V 更好选择哪种控制器。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitalij:

    感谢您的咨询。

    对于此类功率级别、或许应该使用数字解决方案。

    请浏览该演示文稿:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszp159

    且此参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLAR-DCDC

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但您也许有一个像 UCC28070一样的两相升压直流/直流 CCM???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitalij:

    异步解决方案可以在两相设置中使用 TPS40210。 此外、这还需要一个 NE555。

    但 UCC28070似乎也非常合适。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。