工具与软件:
您好!
1)不带 PMBus
在我的板中、我将 TPSM846C23电源模块设计为可获得0.8V 输出。 数据表中提到、无需 PMBus 接口即可操作该模块。 要设置输出电压、调节方法需要在 FB 引脚和 AGND 之间连接一个电阻 RSET。 但是、当我对板进行测试时、我无法获得所需的输出。 我移除了所有上拉电阻器并为 CNTL 引脚提供3.3V 上拉电阻。 但仍然获得输出
我将随附设计原理图。

2)与 PMBus 配合使用
我使用了 Aardvark i2c 模式、可以与 TPSM846C23通信、并尝试更新 范围内 寄存器连接至80h 和 ON_OFF_CONFIG (能够使用 Aardvark 工具访问寄存器)、但也不提供任何输出。 请帮助我解决此问题。
此致、
Suman