This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805:使用外部时钟驱动注意事项

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394718/ucc2805-drive-considerations-using-an-external-clock

器件型号:UCC2805

工具与软件:

大家好、我正在 反激式设计中使用 UCC2805QDRQ1、其中 RC 输入引脚由外部振荡器驱动、而不使用板载基准。  如果对 RC 施加稳定的逻辑高电平、UCC2805的输出是否在所有电压不超过额定值的情况下都能保持低电平? 此外、如果 RC 引脚是使用外部时钟驱动的、那么当 RC 输入为干净的方波而 使用微分器(HPF)进行滤波的方波时、器件将受到怎样的影响?  感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的图9-6显示了以下振荡器电路。 您可以基于此电路进行分析、因为它看起来不足以进行分析、因此最好由您自己进行分析、以便在需要时可以获取所有详细信息。