This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:发送至 LDO 输入的交流信号以生成 PSRR 表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394625/tps7a20-ac-signals-sent-to-the-ldo-input-to-generate-the-psrr-tables

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 TPS7A20 LDO (SBVS338G)的数据表、发送到 LDO 输入以生成 PSRR 表和图的交流信号的振幅是多少?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我已经联系了我们的一位验证工程师、了解 PSRR 图形的线路注入设置。  

    我一听到就立即通知你。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在进一步了解这一点后、我们的验证工程师已确定线路注入文档不足以了解在生成 PSRR 表和图形时设置的值。

    验证确实表明可以放心地假设注入电压峰峰值小于100mV、但我们不确定。

    此致!

    Hannah