This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:次级侧整流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394587/ucc28950-q1-secondary-side-rectification

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC27714

工具与软件:

你(们)好

我打算开发7kW PSFB、关于次级侧应该采用二极管整流还是 MOSFET 同步整流

由于 UCC28950提供2个次级信号、因此对于高压中心抽头是不合适的、所以我可以使用全桥同步整流吗、该 IC 是否支持这一点

谢谢你  

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950无需在输出端使用中心抽头变压器即可工作。

    然而、在全波整流器中、UCC28950上的 SR 输出不能与 SR 一起工作。   

    如果您决定要用 SR 驱动全桥、则必须用分立式电路和 SR 驱动器来驱动全桥。

    您应该能够使用逻辑门和输出. 控制 SR。  当 OUT A 和 OUT D 同时导通时、应通过信号使全桥中的两个 SR 导通。  当 OUT B 和 OUT C 同时导通时、它应该向全桥中的其他两个 SR 发出导通信号。

    对于这种电路,你可以使用简单和门,并将需要分出一个.. D 添加到输入、以保持电压电平高于与门的绝对最大值。  您可以使用两个 UCC27714半桥驱动器来驱动 SR 全桥中的 SR FET。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc27714

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、