This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619-33-TPS3619 EP:在数据表中查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395093/tps3619-33-ep-query-on-the-datasheet

器件型号:TPS3619-33-TPS3619 EP
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3619

工具与软件:

根据数据表中提供的数据、请 阐明当 Vdd=Vbat 时电源的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:  

    感谢您的提问。

     当时、VBAT 仅连接到 VOUT VDD 降至 VIT 以下 VBAT 大于 VDD . 因此、当 VDD 电压为低电平时、VBAT 是 VDD 的备用电源。  由于 VBAT 无法切换、因此预计电流消耗为40uA。

    是否计划连接 Vbat 和 VDD 引脚? 我认为这不是 TPS3619的预期用例。  如果您不需要 VBAT Backup 切换、我认为 TPS3808是更好的选择。  

    我希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想同时使用电池和主电源。 但 IC 对电池的电流消耗是需要考虑的问题。 当 Vout 为 Vbat 时、电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:  

    根据数据表、当 Vout 等于 Vbat 时、电源电流(IDD)为40uA、电池电流消耗(IBAT)为0.5uA。

    此致、

    Sila.