This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53656编程

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395715/tps53688-tps53656-programming

器件型号:TPS53688
Thread 中讨论的其他器件:TPS53656

工具与软件:

嗨、  

这介绍 TPS53656编程。

如上一主题中所述、 我们可以看到多功能引脚配置与我们的用法不同。 它在离线模式下被检查。

连接后和检测到器件为 TPS53656后、我们尝试了在线连接(对板载器件进行编程)。 根据我们的数据表、多功能引脚不匹配。

如何在 XML 文件中更改此设置? 请告诉我们它会对器件产生怎样的影响。

谢谢

Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您应根据自己的设计配置多功能引脚、点击"Write to hardware"和"store to flash"。

    您可以导出文件以保存 xml  

    此致

    Yihe