This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:MON 引脚电压感应的最大值是多少?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395527/ucd90160-what-is-the-maximum-value-for-mon-pin-voltage-sense

器件型号:UCD90160

工具与软件:

尊敬的 TI 出口部门:

 我们需要使用 MON 引脚来检测 CR2032电池电压、因此漏电流规格为 x.Xua。(当使用49.9K/49.9K 时、漏电流约为50uA)

我 知道最大分压器电阻值吗? 例如、200k/200k。  

如果电阻值太大、我需要考虑任何副作用吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表中的定义、输入失调电流高达5uA。 因此较大的电阻器会导致检测精度。  

    使用 UCD 来监测电池可能不是一个好的解决方案。

    此致

    Yihe