Thread 中讨论的其他器件: BQ24250
工具与软件:
我们有一个 BQ24250C、可用作我们系统中的电池充电器和 PMIC
我们看到的是、VSYS 电压会周期性地降至<2VDC、这种情况会持续~100mS
在某些情况下、VSYS 根本不受影响、在其他情况下、我们会产生压降
此状态已通过使用示波器监控 VBAT 输入进行验证、同时我们也会监控 VSYS:VBAT 不受影响、VSYS 会下降:
我们的系统使用外部电路来控制 EN2信号的状态。 目的是禁用进入 BQ24250C 的外部直流电源。
我们注意 BQ24250C 具有睡眠模式:我们怀疑 BQ 在我们没有压降时处于睡眠模式(VBAT 通过内部 FET 连接到 VSYS)。 并且在问题发生时我们没有处于睡眠模式
请告知此处可能发生的情况