This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:为锂电池充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393748/bq25308-charging-lithium-battery

器件型号:BQ25308
主题中讨论的其他器件: BQ25622

工具与软件:

尊敬的团队:

我们可以使用 BQ25308为电压为2.8V 的电池充电吗? 比如、电池电压为2.7V、我们可以使用 BQ25308为该电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 BQ25308可通过 VSET 引脚配置为3.6V、4.05V、4.15V 和4.2V 的电池满电压。  

    如果您需要充电至2.8V 的满电压、BQ25308 IC 不支持。

    如果您的问题转而询问 BQ25308是否可以在 VBAT = 2.8V 的条件下为电池充电、答案是肯定的。 BQ25308设计为能够为锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂类型电池充电。  

    只要 VBAT > Vbat_short (最大值2.35V、数据表第9页中列出的规格值)、BQ25308就可以充电。 我建议您参考数据表图8-1、以查看 BQ25308上使用的电池充电曲线。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我们是否可以使用 BQ25308通过16V 和0.6A 的太阳能充电。 来为4.2V 锂离子电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件不是专为太阳能输入而设计的。 16V 处于可接受的输入电压范围内、但我建议您使用该器件进行原型测试、因为它可能会在使用弱电池板充电时(即太阳能电池板被遮盖时)出现问题。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我们所做的是、首先使用降压转换器 TLVM23615RDNR 将太阳能电压转换为4.3V、然后将 TLVM23615RDNR 的输出馈送到  BQ25308的输入端。 它能够正常工作吗? 或任何其他可以支持太阳能充电的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:  

    是的、充电器可以接受4.3V 输入电压。  

    通常、我们建议使用 I2C 控制的充电器、而不是独立的充电器、以便主机 MCU 可以调整充电器配置(例如动态输入电流和电压限制)并为太阳能电池板执行 MPPT (最大功率点跟踪)。 我建议将 BQ25622用作 I2C 控制型降压充电器选项。  

    如果您不关心从太阳能电池板中提取最大功率、那么应该可以使用 BQ25308。  

    此致、

    Garrett