This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:输出恒定1.2V、不发生切换

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394323/tps62130-outputs-constant-1-2v-no-switching-happens

器件型号:TPS62130

工具与软件:

您好!  

最近、

在电路板返工期间、我们从稳压器的 FB 引脚处移除了接地的电阻器并为电路板通电、稳压器停止工作、它输出恒定电压、

稍后、我们将电阻器装回、但仍然是输出1.2V、不会发生开关。 稳压器是否损坏???

如果稳压器损坏、您能解释一下、为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否发布您的原理图和输入与输出条件?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    这里是原理图中的稳压器

    输入为12V、输出为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    没有开关将没有1.2V 的输出。

    您是否能够在此条件下测试 SW 和电感器电流的波形?

    谢谢

    Colin