请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
当客户 OTP 的 ROM 与默认值不同时,"数据 ROM 签名"是否会改变?
如果是、是否包括校准?
客户希望通过检查签名值来检查他们是否成功具有 OTP。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当客户 OTP 的 ROM 与默认值不同时,"数据 ROM 签名"是否会改变?
如果是、是否包括校准?
客户希望通过检查签名值来检查他们是否成功具有 OTP。

Fabio 您好、
我建议客户遵循 BQ769x2校准和 OTP 编程指南(修订版 A)。 具体来说是相关部分 3.1在量产中写入 OTP 的建议步骤。 第8步告诉您如何判断 OTP 是否成功。
此致、
Thomas Rainey