This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282内部输出级 MOS RDS (on)?多少

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395055/ucc27282-how-much-is-ucc27282-internal-output-stage-mos-rds-on

器件型号:UCC27282

工具与软件:

UCC27282内部输出级 MOS RDS (on)?的多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 TI。

    请参阅 第6页的第6.5节"电气特性"中的数据表、您可以找到 V_OL 和 V_OH 的规格值。 然后、您可以使用典型或最大 RDS (ON)的测试条件电流计算 RDS (ON)。

    谢谢!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、您能帮我了解 等效的 Coss 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    我们不会在器件数据表中披露任何超出电气规格的情况。

    谢谢!

    耶利米