This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:整个温度范围内的电流阈值精度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395670/tps1641-current-treshold-accuracy-over-temperature

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS2595

工具与软件:

您好!

您能否提供 TPS16410 (+/-5%)和 TPS2592 (+/-7.5%)的电流阈值精度数据?

它是否受温度负载或任何其他因素的影响?

谢谢!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速修正: TPS2592应为 TPS2595 系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭该主题帖、因为我们正在通过电子邮件进行跟进。

    谢谢