This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电源保护

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391291/lm5069-power-supply-protection

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

工具与软件:

您好!

我正在寻找 电源保护 IC、它应该具有过流保护、过压保护、反向电压保护。 以下是我的设计值

Vin = 22V、最大负载电流= 30A。 多个问题: LM5069是否 可用于我的设计值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    正在等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以选择 LM5069。 请参阅此应用手册。 https://www.ti.com/lit/pdf/snva683

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 我有一些疑问  

    1. 如何在 LM5069中设置电流限制。 我知道有单独的引脚用于设置电压阈值、但没有专门用于设置电流限制的引脚。 例如、在理想情况下、我们的系统负载电流为25A。 如果负载电流高于30A、则应将负载与输入断开。 为此、需要采取哪些措施?
    2. 如果 发生过流、欠压或过压情况、LM5069将关断 MOSFET 的栅极引脚、以断开负载与输入端的连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    1.您需要将电流限制设置为30A 才能获得这种响应。 根据 RSENSE 设置电流限制。 该计算器将为您提供更多信息。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D_5F00_Rakesh.xlsx

    2.是的。 栅极将下降。 请参阅 数据表中的9.2.1.3应用曲线。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您能  为我们的应用建议一个可与 LM5069兼容的 MOSFET 吗

    VIN = 22V 且 ILOAD = 30A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 EVM 上检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们 计划 在电路中使用 CSD19536KTT N-MOSFET。 但我的怀疑是一个 CSD19536KTT 是否足以处理功率、还是应该不增加 MOSFET、因为我在 Excel 中会得到这个误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享完整的已填充 Excel 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请查看随附的设计计算器 Excel

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akil:

    看起来 Calc 没有使用正确的 FET SOA 数据和 RDSON 进行更新。 我已经更新了它。 您需要2个 FET。

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D_5F00_Akil.xlsx

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 我将选中它