This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:未进行电压调节

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395381/lm5020-voltage-regulation-is-not-happening

器件型号:LM5020

工具与软件:

我们根据以下电路设计了使用5020的双路输出。

我们正在 V2out 上获得调节、但同样的12V 无法在 V1out 上获得调节。 使用 output1上的任何5V 稳压器将12V 转换为5时、存在压降。

请建议解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udhaya:

    感谢您的咨询。

    为了实现良好的交叉调节效果、需要2个次级绕组之间实现非常好的耦合。 还需要加载稳压输出。 (最佳做法是、当稳压输出的负载大于未稳压输出时)。

    您能否提供所用变压器的数据表?

    如果您看到问题、两个输出上的负载是多少?

    您能否发送一些示波器截图? 我想查看输入电压、输出电压1、输出电压2和开关节点。 在空载条件下执行一次、在满载条件下执行一次。

    我期待您的答复。

    此致

    Moritz