This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:用于48V@1.7A 的升压稳压器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156, TPS55332-Q1, LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392327/tps55332-q1-boost-regulator-for-48v-1-7a

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5157、LM5155、LM5156

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划使用升压稳压器 TPS55332-Q1来满足以下 汽车级要求

Vin=12V、Vout=48V@1.7A

请您确认此增强功能是否会尽早适用于我们的应用。

正在等待您的回复。

此致、

Devipriya



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、对于上述要求、我找到了相同 PoE PSE 要求的另一个替代方案 LM5158。
    但不支持峰值电流限制裕度。 您能否为4线对 PoE 应用建议一个更好的替代方案。

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devipriya、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    让我们快速粗略计算一下:
    当输出电压为输入电压的4倍时、平均输入电流将是负载电流的4倍。
    峰值电流将比平均电流高约30%。
    加上一些针对效率损失和组件容差的加法器(总体也许20%)。

    对于(集成)低侧 FET、1.7 * 4 * 1.3 * 1.2 = 10.6A 峰值电流。

    TPS55332-Q1的额定电流为5.7A、但新款 LM5157也只能处理最大7.5A 电流。

    因此、恐怕我们所有具有集成式 FET 的转换器都无法处理所需的电流。

    请看看我们使用外部 FET 的控制器、例如 LM5155/56。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我们计划将 LM5156与外部 FET 配合使用、以满足我们的要求。

    但 LM5156被评为产品目录。 它是否适用于汽车应用?

    请确认。

    此致、

    Devipriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devipriya、

    LM5156是该器件的工业版本。

    对于汽车应用、请使用 Q1型号:
    www.ti.com/.../LM5156-Q1

    此致
    哈利