This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:地址输入线路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394019/lm5064-address-input-lines

器件型号:LM5064

工具与软件:

未明确指定地址线的输入电气特性。

 上同时安装上拉和下拉、 两个引脚的 ADDR 输入约为 VDD (2.5V)的50%。 这是否与让它们保持打开状态相同? 即、器件地址是否会为40美元?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcello:

    ADRx 引脚的工作电压为0至6V。

    这三个地址线将设置为高电平(连接到 VDD)、低电平(连接到 VEE)或开路、以选择27个地址中的一个用于与 LM5064通信。

    请遵循数据表中的上述建议、设置 ADRx 地址  

    如果您将它们全部悬空、那么它将为40h。

    谢谢

    Amrit